This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何在高输入阻抗情况下降低放大器的噪声

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, OPA657, OPA659, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628632/lmh5401-how-to-reduce-the-noise-of-amplifiers-in-high-input-impedance-scenario

器件型号: LMH5401
主题中讨论的其他器件: OPA657OPA659THS4521

您好、

我想使用 LMH5401 实现信号放大和测试。 信号频带为 DC –50MHz、输出阻抗为 6.7k、直流电平为 1.5V、频带中的最低电平约为 40nV/sqrt (Hz)。

我们发现、当使用 LMH5401 进行信号放大时、TI-FDA 工具分析了电路本身的噪声会超过放大后的信号电平。 是否有办法优化这个问题、或者是否有更低的噪声并为这种情况选择合适的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanggang、

    LMH5401 的电流噪声 (2.4pA/rtHz) 对于 6.7k Ω 源而言过高。 它本身就产生了 16.1nV/rtHz、将总输入基准噪声推至~19.3nV/rtHz—在寄生效应之前过于接近 40nV/rtHz 信号本底、即使考虑到这一点。

    切换到 FET 输入运算放大器。 它们的电流噪声低~1000 倍、因此在高源阻抗下可以忽略不计。

    您可以考虑像 OPA657 那样选择替代器件  (en = 4.8nV/rtHz、IN = 1.3fA/rtHz、GBW = 1.6GHz)

    部件 EN (nV/rtHz) In (fA/rtHz) GBW
    OPA657 4.8. 1.3. 1.6GHz
    OPA659 2.2. 4. 1.0GHz
    • 将反馈电阻器保持在较低水平(Rf ~1k Ω);每个 K Ω 会增加~4nV/rtHz
    • 在放大器后添加 50MHz LPF 以抑制积分噪声
    • 如果需要差分输出、一旦信号远高于本底噪声、就在 OPA657 之后添加一个 FDA (LMH5401 / THS4521)

    谢谢、
    Hruday