This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855 的行动问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637548/opa855-opa855-action-questions

器件型号: OPA855

你好。

使用 OPA855 (G=7V/V) 检查此电路。

1.在下面的电路中、当 IN-(PD_IN2) 端口输入+100mV 时、输出 (PD_OUT2) 不正常出现。
2.数据表上的 ViL=+1.1V(典型值)、是因为输入电平较低而出现问题吗?
3.如果输入为+100mV、如果要输出+700mV (G=7V/V)、如何修改电路?

image.png

如果您能给我一个答案、我将不胜感激。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...  输入+100mV 时输入 IN+、而不是 IN-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hyunkyu Park、

     您认为它与器件的输入/输出电压范围有关。 在+5V 的单电源配置中、OPA855 的输入电压范围为 1.1V 至 4.6V、输出电压范围为 1.1V 至 4.1V。  

      100mV 输入是否为直流输入? 您是否能够在输入端添加 1/2 Vs、2.5V 偏置?  

    谢谢您、

    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    无法向输入添加中间电源+2.5V 偏置。
    它是具有 100ns 周期的 1ns 脉冲输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hyunkyu Park、

     是否可以:

    1. 在 5V 电源上添加分压器来创建与 IN+的 2.5V 偏置连接?
    2. 或将 VS-更改为–2.5V 并将 VS+更改为 2.5V? (如果 VS-连接到共享接地连接,这可能更难做到)

    谢谢您、
    Sima