This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:OPA828 会损坏

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638051/opa828-opa828-get-damaged

器件型号: OPA828

您好、

我正在设计采用 OPA828 运算放大器的 TIA 设计。
 
TIA 输入连接到焊接到金属引脚的轴向导线、然后我用热缩管封闭该导线。 我用一个较轻的管收缩。
 
之后、我发现 OPA828 出现了故障。
 
这可能是由点烟器产生的 ESD 造成的吗? 我看不到到金属引脚的任何直接 ESD 路径、并且该器件包含内部 ESD 保护二极管。

 

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Folnia、  

    这是一个伟大的项目! 很难准确确定器件的损坏情况、但它可能会超过数据表中列出的绝对最高芯片温度。 当热量不受控制时、很容易发生这种情况。 我相信 OPA828 的芯片温度会由于热量沿导线传播而上升。  

    您可以在将器件焊接到电路板之前应用热收缩吗? 或者、您可以考虑为输入线添加一个连接器、以便在应用热缩套管后连接输入线。

     此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 ESD 可能不是原因、但可能会过热。 我会注意到,,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Folnia、  

    没问题! 如果我们能够提供进一步的帮助、请告诉我们。  

    此致、  

    Chris Featherstone