This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:仅使用 2 个通道时处理未使用的输入通道

Guru**** 2922640 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638919/ina4230-handling-of-unused-input-channels-when-only-2-channels-are-used

器件型号: INA4230

您好的团队、
 
我想确认如何处理 INA4230 的未使用通道。
如果仅使用 2 个通道、则 IN3 等未使用的输入引脚是否可以保持悬空(开路)、或者是否需要连接到特定电平(例如 GND 或其他基准)?
 
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    处理未使用的 INA4230 输入通道

    请勿将未使用的输入悬空。 建议的做法是至 将未使用的 IN+和 IN-引脚连接在一起并将其连接到 GND [1]。 这可以通过以下任一方式实现:

    • 系统 (短接至 GND)、或
    • 1kΩ 电阻器测量电流 至 GND [1]
    这两种方法都是可以接受的。 这证实了这种端接方法会 不触发 ALERT 引脚 和意愿 不会引入任何明显的漏电流 、确保未使用通道上的稳定和可预测行为[1]。

    为什么不让它们悬空?

    虽然 INA4230 具有非常低的输入偏置电流(最大值 5nA)和宽共模范围 (GND–0.3V 至 48V)[2]、但浮动模拟输入可以拾取噪声并将干扰耦合到器件中、从而可能影响您的有效测量通道。 虽然数据表本身并未明确说明未使用的引脚处理[2][3]、但 TI E2E 论坛指南上的先前答案明确说明了如何将其接地。

    摘要

    方法
    可接受?
    注释
    将 IN+和 IN-连接在一起→GND(直接)
    White check mark 是
    最简单的方法
    通过 1kΩ 将 IN+和 IN-连接在一起→GND
    White check mark 是
    保守一点
    保持悬空(开路)
     不建议使用Xμ F
    存在噪声耦合和未定义读数的风险

    引言:

    1. TI E2E:INA4230 悬空输入
    2. INA4230 数据表(第 1 页)
    3. INA4230 数据表(第 32 页–布局示例)

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis