This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000RQEEVM:LMH13000 脉冲电流不稳定

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000RQEEVM, LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638229/lmh13000rqeevm-lmh13000-pulse-current-not-stable

器件型号: LMH13000RQEEVM
主题中讨论的其他器件: LMH13000

尊敬的团队:

我尝试使用 LMH13000RQEEVM 板生成可调脉冲输出电流以驱动激光二极管。 ‑、输出 1 μ A 电流变化很大。 这是正常现象还是导致此行为的原因?

如 EVM 用户指南中所述、我短接跳线 J1 并移除 R10 以在单‑端输入模式下操作 EVM。 为了对激光二极管(器件 155G1S04UA 连接到 D1 封装)施加脉冲、我   向 J_EP 输入施加 40ns、10kHz、2.5V 脉冲信号。

其他连接:

  • J_VDD 设置为 3.3V
  • J_VLD 设置为 8V
  • ICC 5mA 由 J_RBIAS CTRL 激活
  • 由 J_MODE_SEL 设置的高电流模式

测量说明:

  • CH1 黄色显示 J_EP 信号
  • CH2 绿色显示使用差分探头测量的 2 Ω 分流电压的最大值和最小值
  • CH3 橙色显示了阴极电压

 

提前感谢您的支持!

此致、

Patrick

 

LMH13000RQEEVM_40nsPuls.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请检查一下 RSET 引脚上的电容器 C2 是否已 拆除、如果存在、则应将其移除。  

    您能解释一下输出电流变化很大意味着什么吗? yoh 是   指振铃、还是  指它达到的峰值电流变化很大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‑电流变化很大、我的意思是稳压脉冲 1 μ A 电流在单个脉冲内保持稳定、但会因脉冲而异。

    我检查了 C2 的位置、并且电容器仍然存在。 我移除了 C2、现在电流已按预期进行调节。 感谢您的意见。

    我还有一个问题:您是否有并联器件的参考设计、或者我可以遵循的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样  

    我们正在努力发布 10A 的 TI 设计。 两个 lmh13000 并联。  
    Anant Sinha 您请在这里分享 Patrick 的材料,也是互联网的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会很好、正是我想要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个  ‑:MODE 引脚是否可以从低‑μ A 电流模式 (0) 切换到高‑μ A 电流模式 (1)、从而获得更精细的激光 μ A 功率输出分辨率? 在  更改 MODE 引脚时、器件是否需要处于‑断电状态、或者规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件 支持动态更改 MODE 引脚。 为此、绝对不需要关闭器件。

    是否希望在 IOUT 保持开启并且 IOUT 正在提供电流时动态更改 MODE 引脚时发生这种情况

    您是否能够打开 EP(使用 IOUT/EN)、然后切换模式、然后再返回到 打开的 IOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EP MODE/EN 关断期间切换 MODE 引脚对于我们的用例来说完全足够了。 占空比小于 1%时、我们有足够的时间在 Iout 关闭时切换 MODE 引脚。
    只要不需要断电、我们就会感到很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认切换模式不需要断电