This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:什么共模转换会触发 INA241 输出保持滤波?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639000/ina241a-q1-what-common-mode-transitions-trigger-the-ina241-output-hold-filtering

器件型号: INA241A-Q1

INA241 在快速 VCM 转换时触发 1us 输出保持时间的条件是什么?

我在数据表中找不到任何提到、最好知道我们受转换率限制的 PWM 输出是否会可靠地(而非)触发这种滤波。
如果只有一些边沿触发它会很糟糕、因为这可能会偏置输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anders、

     触发输出保持的共模瞬态的典型压摆率为 17V/us。 通常、小于 4V 的 VCM 阶跃不会触发这种情况。

    此致、

    Holly