This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:MEVIout 澄清

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638117/lmh13000-minviout-clarification

器件型号: LMH13000

您好、

数据表第 5.5 节(第 5 页)和图 5-27(第 12 页)中所示的 MINVIOUT 规格之间有何差异。 为什么这两个数据显示相似 IOUT 值的不同 MINVIOUT?

哪一个可用作我的设计的参考?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:

    数据表第 5.5 节的电气表(第 5 页)中是整个温度范围(–40°C 至 125°C) 内的 MEVIOUT、其中如图 5-27(第 12 页)中所示、该值是针对室温绘制的。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:  

    我有点困惑。 这不是室温。 25°C)、是否在–40°C 至 125°C 范围内?

    此致、
    ANDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在电气表中重新表述我们希望/测试器件、以确保其具有线性 IOUT 能力、因此具有最小值。 我们还保证,即使温度从–40 到 125 和如果你保持了这个 min Viout 我们将确保我们当前的源不会崩溃。

    图中显示了随机选择的设备的最小余量(这使此数据成为典型数据)、并显示了室温下的最小余量。

    根据器件工作温度、相应地选择最小 VIOUT。

    希望这有所帮助。