This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4336:OPA4336EA/2K5 是否有可能停产?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4336, OPA4317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637114/opa4336-is-there-a-possibility-that-the-opa4336ea-2k5-will-be-discontinued

部件号: OPA4336
主题 OPA4317 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户在其产品中使用 OPA4336。   

他们希望确认 OPA4226EA/2K5 有可能停产。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

“问题“

OPA4336EA/250 作为 HP 的最后一次购买产品上市、计划很快停产。

另一方面、OPA4336EA/2K5 是否会继续生产?

是否有计划将生产转移到 12 英寸晶圆?

如果没有、是否有人担心它将在几年后停止?

我们正在将 OPA4336 用于我们的产品、我们正在确认它是否会在几年内停产。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    此时、仅将小卷带封装选项投入终身购买。

    我不知道是否有任何计划来消除或大幅更改大卷带中的 OPA4336。 不过、数据表显示 1997 年的开始日期(差不多 20 岁)。 因此、它比较新的产品更有风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    跟进 Ron 的帖子。 尽管采用不同的封装和引脚排列、但我们建议在新设计中使用 OPA4317 等新型产品:

    ►μ s 器件型号

    opa4336.

    opa4317

    这种规格

    Texas Instruments

    Texas Instruments

    通道数

    4.

    4.

    VS 范围

    2.3V 至 5.5V

    1.8V 至 5.5V

    GBW (MHz)

    0.1

    0.3

    压摆率 (µs μ s)

    0.03.

    0.15

    Vos 最大值@ 25oC (mV)

    0.5

    0.09.

    Vos 温漂、µV 值(μ V/oC)

    1.5

    0.05

    轨到轨

    输入接近 V-、输出

    IN、OUT

    IQ 典型值 (mA)

    0.02.

    0.021

    1kHz 时的 Vn (nV/√Hz)

    40

    55

    ISC 典型值 (mA)

    5.

    5.

    偏置电流典型值 (pA)

    1.

    155.

    偏置电流最大值 (pA)

    10.

    ——

    工作温度(°C)

    –40 至 85

    –40°C 至 125°C

    附加特性

    ——

    抗 EMI、零漂移

    可用封装

    SSOP

    SOIC、TSSOP

    请您告诉我们您客户的应用是什么? 如果我们可以确定主要规格、我们可能会为其应用推荐更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Ho:

    感谢您的答复和建议。

    如您所述、OPA4336 是一款非常旧的器件、应予以更换。

    我将与客户分享信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi