This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:发出大约 1 秒的爆裂声

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637714/tas6424e-q1-popping-sound-with-a-period-of-about-1-second

器件型号: TAS6424E-Q1

TI 工程师、大家好、

在我的项目测试过程中,我遇到了一些问题,希望您能作出澄清。 谢谢!

测试用例:在所有扬声器均正常连接的情况下、在放大器通电并将所有 6424 通道设置为播放模式后、音频输出正常。 此时、如果任何扬声器输出端子短暂短接至电源、则受影响的通道会静音、然后发出微弱的爆裂声并持续大约 1 秒。 只要未消除故障情况、异常爆裂声就会持续存在。

问题 1:这种爆裂声的原因是什么?

问题 2:通过寄存器 0x09 禁用相应通道的自动诊断(诊断不自动运行)后、弹出周期变短、音量增加。 在这种情况下如何产生这种爆裂声?

问题 3:如何配置设置以消除这些弹出声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingzhi:

    如果没有更多的信息、就很难确定这里发生了什么。 您能否提供以下信息:

    1. 寄存器转储(所有寄存器,或至少这九个寄存器:0x09-0x12)
    2. 请探测弹出通道 (OUTP 和 OUTM) 上的电压、并发送怀疑砰砰声的波形。 首选两个波形:其中一个波形模糊、周期约为 1 秒、其中一个波形较短且体积增大。
    3. 对于 Q3、请尝试设置 Reg0x09 的位<7>、以中止正在进行的负载诊断。 然后、一旦负载诊断中止、将其切换回。
    4. 砰砰声有多大? 是在远处听到声音、还是仅当您的耳朵正对着它时才听到?

    砰砰声可能来自正在进行的 DC LDG、但上述信息有助于我验证它。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    我没有 EVM 硬件、因此我的产品硬件生成的日志可能有些杂乱无章。 请多多包涵。

    1.寄存器值如下所示

     弹出日志缓慢

    读取寄存器 0x9 val 0x0

    读取寄存器 0xA 值 0x11

    读取寄存器 0xb 值 0x11

    读取寄存器 0xc val 0x40

    读取寄存器 0xd val 0x0

    读取寄存器 0xe val 0x0

    读取寄存器 0xF val 0xc0

    读取寄存器 0x10 val 0x0

    读取寄存器 0x11 值 0x0

    读取寄存器 0x12 val 0x0

    快速弹出日志

    读取寄存器 0x9 val 0x1
    读取寄存器 0xA 值 0x11
    读取寄存器 0xb 值 0x11
    读取寄存器 0xc val 0x40
    读取寄存器 0xd val 0x0
    读取寄存器 0xe val 0x0
    读取寄存器 0xF val 0x40
    读取寄存器 0x10 val 0x0
    读取寄存器 0x11 值 0x0
    读取寄存器 0x12 val 0x0

    2. 波形 如下

    缓慢的爆裂声   

    快速爆裂

    3.我尝试设置 Reg0x09 的位<7>以中止正在进行的负载诊断。 然后 将其切换回。   未发生任何更改

    4、 距离一米,声音可以清晰地听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    器件似乎运行直流诊断、

    BR。

    魏秋。

    读取寄存器 0xF val 0xc0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您还能帮助捕获 OUTP(在电感器之前)、OUTM(在电感器之前)、PVDD 的波形吗?

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    谢谢! 这是波形。

    1.接地短路、缓慢弹出:

    PVDD、 无异常波动

    黄色:OUTM 蓝色:OUTP

    2、电源短路,弹出速度慢:

    PVDD(蓝色)、  无异常波动

    黄色:OUTM 蓝色:OUTP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingzhi

    为什么输出端有那么多噪声? 探头是否接地良好?

    IC 本身,不应该有任何行动后发生短缺,它应该总是在故障.

    示波器的峰值应该是您的客户一直设置“清除故障“、这将使 IC 尝试再次播放。 但短缺仍然存在、将再次快速触发 OC。 在触发 OC 故障时、可能会产生一些砰砰声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    谢谢!

    我无法确定这些噪音的来源。 我将尝试调整示波器设置或改善接地。 如果可以消除这些噪音、我将再次上传图像。

    此外、在我的软件中、只要故障报告寄存器不为零、就会持续执行清除操作。

    根据您的指示、我执行了以下附加测试。

    前提条件:我在 代码中注释清除操作。

    当 出现持续 1 秒的微弱爆裂声时、将 0x01 写入寄存器 0x09、异常噪声消失。 设置寄存器中的 OVER 位。  然而、未观察到高频异常噪声。

    然后、将 0x00 写入寄存器 0x09 仍然不会产生异常噪声。

    接下来、将 0x80 写入寄存器 0x21 以清除故障、然后弹出窗口将显示一个周期 1 秒。

    接下来、将 0x01 写入寄存器 0x09;弹出 消失。

    然后将 0x80 写入寄存器 0x21 以清除故障。 此时、  每次执行清除操作时都会产生弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingzhi

     出现一秒微弱的爆裂声时、将 0x01 写入寄存器 0x09、异常噪音消失。 [/报价]

    这表明直流 LDG 可能根据您的条件产生噪声。 如果您没有消除外部故障条件、直流 LDG 将继续每秒执行一次、同时还会阻止 IC 进入有效状态。 这种噪声是由直流 LDG 直接产生的。

    [报价 userid=“695362" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637714/tas6424e-q1-popping-sound-with-a-period-of-about-1-second/6318209

    然后、将 0x00 写入寄存器 0x09 仍然不会产生异常噪声。

    接下来、将 0x80 写入寄存器 0x21 以清除故障、然后弹出窗口将显示一个周期 1 秒。

    接下来、将 0x01 写入寄存器 0x09;弹出 消失。

    [/报价]

    直流 LDG 噪声。

    然后将 0x80 写入寄存器 0x21 以清除故障。 此时、  每次执行清除操作时都会生成弹出窗口。

    您在最后一步已绕过直流 LDG。 此时设置“Clear Fault“(清除故障)时、IC 将直接进入播放模式。 但是、由于外部短路情况仍然存在、这将再次快速触发 OC 并产生一个砰砰声。 然后保持在故障状态、直到您下次设置“Clear Fault“

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    感谢您的答复。 我不确定这种轻微的噪声是否与硬件设计有关。 您可以帮助在 TI 演示板上进行测试吗?

    如果这种现象是正常现象、我会调整软件逻辑来控制噪声出现的频率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingzhi

    在我们这边、DC LDG 通常不会引起任何砰砰声问题、您可能需要将扬声器放在耳朵上才能听到轻微的声音。 故障情况无法保证无爆裂声、IC 需要首先确保自身得到保护。