This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用 LM5116 芯片时遇到的问题

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637204/lm5116-problems-encountered-when-using-the-lm5116-chip

器件型号: LM5116

大家好、   TI 的专家。  

我      在 使用  LM5116 芯片时遇到了以下问题。  我 现在 需要  寻求 你的 帮助 来 解决 这个 问题。

 

 目前   需要   解决的问题   如下:

1:当  电路  空载时、  负 电压 无法 达到 –80V。

2:    输出 电压的纹波  非常 大。

3:如何  调整          SW 波形、  上部 管波形  和  下部 管波 形中间振荡波形的参数?

 

 

由于数据上传的限制、我将问题整理到 HV_board.docx 中。 感谢 TI 专家的帮助。

 

 

 

HV_board.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lizy


    我会看看、然后返回给您

    谢谢你


    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在讨论移动到邮件上时关闭此主题。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare