This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:运算放大器的放大因子和放大级中的输入阻抗大小

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639275/tpsf12c1-the-amplification-factor-of-the-operational-amplifier-and-the-size-of-the-input-impedance-in-the-amplification-stage

部件号: TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C3

 

尊敬的工程师:

在使用 TPSF12C1 时、我遇到了一些问题、希望征询您的建议。

此 IC 的放大级的输入阻抗是多少? 如果不建立补偿网络,只有放大级,并在建议的参数下,增益是多少?

tpsf12c1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingwen Yang

    感谢您的提问、

    根据我们以前在多个 OBC 客户中的经验、TPSF12C1/TPSF12C3 始终表现出对低频干扰的高灵敏度、早期饱和以及由于检测和注入架构的基本限制、所需频率范围内的 EMI 改进不足。


    对于任何 新设计或评估、我们不建议将此器件完全从 TI.com 中删除

    感谢您的理解。

    此致

    Naresh