This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA710:LNA 和 VGA 启用/禁用时间

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630813/vca710-lna-and-vga-enable-disable-time

部件号: VCA710

您好:

 

我的客户有一些问题 FOG VCA710。

 

1)

数据表指定了 LNA 启用时间(典型值:0.5us)和禁用时间(典型值:0.05us)。

但仅指定典型值。 是否提供最大值?

 

2)

数据表中未指定 VGA 启用时间和禁用时间。

这些值是否可用?


此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    时序参数(启用和禁用时间)不在最终生产测试中进行测试、因此无法保证。这些是典型数量、来自标称批次中少数器件的工作台测试。

     数据表第 7 页 VGA 的“电气特性“表中指定了 VGA 的启用和禁用时间。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant。


    还有一个问题。

    他们希望周期性地导通/F(例如 50~100us 周期)。  
    但 TI 没有任何导通/关断时间保证值。
    他们认为这种定期打开/关闭的使用非常困难。
    它们是否应该避免这种使用? 或者、您是否有任何合适的导通/关断时间值来用于此目的?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    我们可以  通过仿真获得最大导通/关断值、该值将涵盖温度和工艺变化范围内的变化。 这将让您知道它可以变化多少。 再过几天、我们将为您提供数据。

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant、

    谢谢、它会提供很大帮助。

    此致。
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant、

    您有任何更新吗?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba、

    为延误道歉。 以下是仿真数据、其中显示了 VGA 和 LNA 在导通和关断时间方面的最大变化

      最小值 (us) 最大值 (us)
    VGA 开启 1.42 8.71.
    关闭 0.12 3.02.
    LNA 使能 1.26 1.59.
    禁用 1.018 1.024

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant、

    感谢您发送仿真结果。
    大有裨益。

    此致、
    Oba