Other Parts Discussed in Thread: TLV172, LM7321, OPA328, OPA990
器件型号: LM7321
主题中讨论的其他器件: OPA328、TLV172、 OPA990
您好:
我们在设计中使用 LM7321 (SOT23-5) 作为模拟缓冲器。 该设计在 10 多年来一直保持不变。 包含原理图片段。
我们设计所需的一个特性是、当从 V+引脚(引脚 5)上移除电压时、如果同相输入(引脚 3)上存在电压、则输出 1)/反相输入 (4) 上不存在电压。
用于确认这一点的测试是将固定的 2.5V 电源连接到同相输入端。 V-连接到公共接地、V+悬空、并在连接的同相/输出引脚上测量电压
测试旧版本器件时看到的内容:
- V+测量值为~1.2V
- VOUT 测量值为~0V
新裸片版本器件会出现什么情况:
- V+测量值~1.6V
- VOUT 测量值为~0.88V
在新芯片版本上执行了进一步的测试:
- 向 V+引脚添加了一个 1K 下拉电阻。 结果:V+测量值为~1V、Vout 测量值为~0.44V
- 引脚 3 和 4 之间的电阻测量值为~6.5m(旧修订测量值为开路)
- 引脚 3 和 5 之间的电阻测量值为~40M(旧修订测量值为 10M)
- 删除了输出和同相输入之间的连接。 结果:输出测量值为~0V、反相输入测量值为~0.92V
我遇到的问题是:
- 在新修订版裸片器件中导致此行为的原因是什么?
- 为什么前芯片没有表现出这种行为?
- 如何实现所需的行为?
- 从同相输入到 V+和反相输入端的电压输送是如何的?
谢谢你。