Other Parts Discussed in Thread: OPA227
器件型号: OPA227
您好、先生。
由于各种原因、我到目前为止都无法回复。 我正在重新发送我的配置和接线图以供您参考。 有一点值得注意:在您发送给我的 PDF 中、有 40dB 补偿。 您能否解释一下实现该补偿的原理或电路? 另外、您能否与我分享您用于测试 THD + N 的设备?附件中的图像和视频显示了我们的实际布线设置和测试结果。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Houyuan,
许多人都支持 E2E 问题、因此当提及您与 TI 工程师合作的旧帖子时、您应该会包含指向该帖子的链接。 尽管如此,我会根据你的帖子尝试和帮助这里。 以下是一些可能有帮助的注释:
我希望上面的注释能帮助您优化设置。 我猜您可能会遇到 Audio Precision 限值、如果您使用我链接的第一个文档中的电路、应该能够获得更好的结果。
此致、艺术
您好:
为了准确测量该运算放大器、增加了 40dB 的 THD + N 增益、可将信号提升至 Audio Precision 的 120dB 本底噪声以上、因为该器件的固有性能优于分析器的测量阈值。 这通过在运算放大器的输入之间添加电阻器(如下所示)来实现。 增益后的 THD + N 由音频精度测量、并在后处理中从测量值中减去增益因子。 这可以通过将音频精度数据导出到 Excel 并手动从增益测量中减去 40dB 来实现。
我可以检查我的音频精度设置并返回给您。

此致、
Chris Featherstone