This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPP-NOISECALC:OPA192 在 Altium 中不工作

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA202, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640276/opamp-noisecalc-opa192-not-functioning-in-altium

器件型号: OPP-NOISECALC
主题中讨论的其他器件: OPA192OPA202

在 Altium Designer 仿真中使用 OPA192 SPICE 模型时、会出现“无法解决工作点“误差。 用 OPA202 替代 OPA192 运行良好。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    我在 TINA-TI 和 PSpice 中提供了支持 SPICE 仿真的经验。  对于复杂(或异常)的电路、这两个仿真器有时会出现收敛问题。  您的电路是否复杂?   如果您发布原理图、这可能会很有用(我可能可以建议进行电路修改或简化,这可能会有所帮助)。  当 TINA SPICE 或 PSpice 中出现仿真收敛问题时、我们通常会调整分析参数。  收敛问题通常涉及模拟过程中计算的数值精度或数据点数。  分析参数会调整收敛所需的数学标准、因此调整参数可能会限制准确性、或可能改变仿真中的时间量(迭代次数)。  以下链接 指向介绍如何在 PSpice 中解决收敛问题的文档。  我没有 Altium SPICE 的信息。  通过简短的网络搜索、似乎可以引导 Altium 使用 PSpice 作为 SPICE 仿真引擎。  如果尚未这样做、我建议选择 PSpice 引擎并仅导入 PSpice 模型。  

    PSpice 收敛

    此致、艺术