This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:INA4230 适用于输入极性反转的双向电机电流检测

Guru**** 2926850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640601/ina4230-ina4230-suitability-for-bidirectional-motor-current-sensing-with-reversed-input-polarity

器件型号: INA4230

您好的团队、
 
安全
我想确认 INA4230 是否可用于检测双向电机电流。
背景/设置
  • 器件:INA4230
  • 应用:电机电流检测
  • 电机朝两个方向旋转、因此通过分流电阻器的电流方向会根据旋转情况反转。
问题/疑问
当电机电流反转时、分流电阻器上的极性也会反转。
在这种情况下:
  • INA4230 是否仍可用作电流感应放大器?
  • 如果 IN+和 IN−之间的极性由于电流方向而反转、是否可以接受?
  • 当 IN+低于 IN−时、是否存在任何功能限制或精度问题?
我想了解是否支持双向电流测量以及必须满足哪些条件。
 
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    是 — INA4230 完全支持双向电流检测。

    该器件旨在测量分流电阻器两极上的差分电压、以便在电机电流反向时能够正常工作。

    双向功能

    INA4230 支持的可编程满量程差分输入范围 ±81.92mV 或±20.48mV 在 IN+和 IN−引脚之间、可通过 CONFIG2 寄存器中的 RANGE 字段进行选择。 。 ±μ s 代号明确表示器件可处理正负差分电压 — 当电机反向且 IN+降至以−为单位的以下时、器件仅报告负分流电压(以及相应的负电流值)。 除了正常设置外、不需要任何特殊配置。

    极性反转时的精度

    打开了 无精度降级或功能限制 低于 IN−时关闭。 无论电流方向如何、集成的 16 位 Δ — Σ ADC 都能保持相同的规格:

    参数

    规范

    ADC 分辨率

    16 位

    增益误差

    最大值为 0.75%

    失调电压

    µV 值 75 μ V

    输入共模范围

    −0.3V 至 48V

    µV μ V 的低失调电压特别有益于在轻负载(无论向哪个方向)下进行精确检测。

    一个设计注意事项:功率和电能寄存器

    当前寄存器有符号 (捕获方向)、请注意 功率和电能寄存器无符号 分别为 16 位值和 32 位值。 这意味着功率和能量会作为绝对幅度累积、而不区分电流方向。 如果您的应用需要跟踪净能量流(例如,电机控制与再生制动)、您需要使用带符号的电流值在固件中处理这种区别。

    最低噪声容限

    1. 分流电压必须保持在选定的满标量程内 —确保您的最大电机电流×Ω 分流电阻不超过±81.92mV(如果使用更高的分辨率范围,则为±20.48mV)。
    2. IN−时的共模电压必须保持在−0.3V 至 48V 范围内 数据吞吐量。
    3. 无电源时序要求 总线共模电压和 VS 电源相互独立。

    数据表甚至包括一个设计示例、其中 ADC 范围选择为±81.92mV、在 12V 总线电压下最大电流为 10A、从而确认了其用于双向应用的预期用途。

    此致、
    Mallika Senthil