This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:饱和后的恢复时间

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640098/ina296a-q1-recovery-time-after-saturation

器件型号: INA296A-Q1

您好团队:

输出从饱和状态恢复后是否有恢复时间?

电路规格设置为:

  • 3V3 电源、差分输入为 0.5V、INA 放大因子为 100

这意味着 5V 输出、但由于供电原因、它只能是 3V3。 饱和。

当差分输入恢复到 0.2V 时会发生什么情况? 更改后输出是否有延迟?

非常感谢

Josef

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    将会有一些恢复时间、但此设备确实具有一些有助于恢复的功能。  我期望的时间是关于 2µs、但可能更长。  

    由于您的输入为 0.5V * 100 = 50V 和 0.2V * 100 = 20V、我确实有一些问题、因此您所选的器件可能会出现问题、您的电压不正确、或者增益值选项需要为增益 10。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:
    这是 myside 的一个拼写错误。 通常零缺失、应为 0.05V*100=5V 和 0.02V *100=2V
    非常感谢  

    此致、Georg