This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF0108-SEP:提供 TRF0108 SP 器件

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF0108-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1629163/trf0108-sep-availability-of-trf0108-sp-part

器件型号: TRF0108-SEP
主题中讨论的其他器件: TRF0108-SP

您好、

我们计划在其中一款客户电路板中使用 TRF0108 器件。 但是、我们对使用 SEP 器件有限制。 TRF0108-SP 器件目前是否可用或在不久的将来是否可用?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、如果有 SP 级器件、请分享同一器件型号和数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charan、

    很抱歉耽误你的时间。 必须在一些项目上进行内部调整。

    我们计划尽快发布 SP 等级 (QMLP)、并期望在接下来的一两周内发布 SP 等级的 SP/EM 型号。 SP/EM 发布后也会提供数据表。

    如果可以提供进一步帮助、请告诉我。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejani:

    感谢您的答复。

    根据我们的布线限制、我们无法将 DAC_P 信号路由到 INP 引脚。 您能否确认我们是否可以将 DAC_N 信号连接到 INP 引脚、将 DAC_P 信号连接到 INN 引脚。 另外、请确认此连接的影响。

    (根据我们对 FDA 的理解、如果我们将信号与反极性连接、则输出将具有 180 度异相。 请确认此信息)  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上述查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Charan、只要您提到的信号极性/INN 相移不是问题、就可以将 DAC_N 连接到 INP 并将 DAC_P 连接到 180°(INM)。

    或者、一些 DAC 确实具有极性反转数字编程选项、可在需要时使用。

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    基乌尔