This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIYAMC-0-EVM:检测到的电压瞬态

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0230D, DIYAMC-0-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638040/diyamc-0-evm-sensed-voltage-transient

器件型号: DIYAMC-0-EVM
主题中讨论的其他器件: AMC0230D

尊敬的 TI 团队:

使用 AMC0230D 测量交流输入电压时、遇到问题。 我正在使用 DIYAMC-0-EVM。

设置详细信息: 交流输入端子(线路和中性线)之间连接了一个由(360k Ω* 3 + 2.1k Ω)组成的分压器。 VINP 和 VINN 连接在 2.1k Ω 电阻器上。 VINN 连接到 GND1、GND1 连接到线路 (L) 端子。 将 GND1 连接到 L 的原因是我的隔离式电源接地端以 L 为基准。由于这种特定配置、我必须交换输出端的 VOUTP 和 VOUTN、以防止相位反转。

问题: 在稳态运行期间、输出波形是完美的。 但是、当发生输入电压瞬态时、AMC0230D 的输出波形明显失真。 请参阅随附的示波器屏幕截图:

260v-90u-15010_2026-04-20_2_091605.png

CH1(深蓝色): VOUTP 接地。

CH2(粉色): VOUTN 接地。

CH3(浅蓝色): 在 MCU 读取 ADC 后通过 DAC 输出的重构波形。

如您所见、AMC0230D 输出的变形直接导致 MCU 感知到的波形失真、进而导致控制环路出现问题。

测试条件:

  1. 我没有修改 EVM 上的任何元件值(电阻器,电容器)。

  2. VOUTP 和 VOUTN 作为单端信号单独路由到 MCU 的 ADC 引脚、并通过软件减法在内部重建原始 Vin 波形。

  3. VOUTP、VOUTN 和 GND2 当前使用双绞线跳线连接到 MCU 板。

  4. 在此测试期间、只有辅助电源正在运行;主电源电路已关闭。 因此、开关噪声干扰应尽可能小。

您能否提供一些见解、了解导致这种瞬态失真的原因及其解决方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将关闭该主题、因为它正在离线处理中。