This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF0208-SP:此元件的功率耗散

Guru**** 2921650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625483/trf0208-sp-power-dissipation-for-this-component

器件型号: TRF0208-SP

您好、

我们在客户板中使用 TRF0208RPVTSP/EM。 该组件的典型功耗是多少?

如果提供了功率耗散计算器的任何参考资料、请分享。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charan:
      很抱歉、回复延迟。 TRF0208 的典型功率耗散为 3.3V * 140mA =~ 450mW。

    此致、
    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hruday、

    感谢您的答复。

    对于该元件(尺寸为 2mm x 2mm)、该值 450mW 似乎非常高。

    在我们的定制电路板中、我们几乎使用了元件、我们靠近这些元件的基础金属温度为~ 90 度、如果我们考虑 450mW 的功率耗散、这可能会使 PCB 和金属温度急剧升高。  

    能否请您确认我们是否需要考虑 450mW 的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确认。