This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:CS3295662:拒绝问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639379/tas6501-q1-cs3295662-denied-issue

器件型号: TAS6501-Q1

尊敬的 TI、我现在已在公司网站上添加了一个 URL。 但我仍然被拒绝访问这些信息。

您能解释一下缺失了什么吗?
 
此致
Nikolaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolaj:

    我想问一下您尝试访问的 内容、整个故事是什么?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Leo,感谢您的跟进。
    自 20 世纪 80 年代末以来、我就开始使用 TI 器件进行设计... (带数据表的物理书籍)。
    目前、TI 正在遵循直接面向客户的战略 — 避免分销中产生增值。  
    通常、 我只需联系丹麦当地的 FAE、即可访问我需要设计零件的任何文档。
    我正在寻找 TAS6501-Q1 的数据表
    当我第一次请求时、我被拒绝访问。 提示不完整的 TI 用户个人资料。
    与此同时、我添加了一个公司 URL — 这是唯一缺少的内容。  但我再次被拒绝访问。
    我可以做什么?
    此致
    Nikolaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolaj:

    感谢您持续支持 TI 产品! 我理解您对无法获得您想要的文档感到沮丧。

    由于这是一个公共论坛、因此无法直接在此处分享数据表。 在这种情况下、我建议联系您位于哥本哈根的当地 FAE、他们可以帮助您访问 TI 账户并解决您的 TI 账户问题。

    在我的部门、我无法访问您的账户详细信息、因此我不知道您的申请被拒绝的确切原因。 最好让一些当地 TI 代表协助您申请。

    此致、

    Leo