This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:OPA698 能否在+/–10VDC 电源下工作而不会降低任何性能?

Guru**** 2901810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639354/opa698-can-opa698-work-at-power-supply--10vdc-without-any-performance-degrade

器件型号: OPA698
主题中讨论的其他器件: INA851

OPA698 数据表指定其电源为+/- 13V。 建议的最大电源电压范围为+/–6V。  我们的应用需要+/–10V 的电源、因为有时输入可以是 VPP 7.2V。  OPA698 是否可以在+/–10V 电源下正常工作?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

     OPA698 将不能使用+/–10V 电源。 如您所述、此器件的建议最大指定电压为+/–6V(12V 差分)。  该器件的绝对最大额定电压为 13V 差分电压。 如果电源电压超过此差分电压、器件将损坏。 您是否需要使用 OPA698、或者我们能否帮助您为您的应用推荐不同的器件?  我们不会进行引脚对引脚替换、但我们可以帮助您为您的应用推荐另一款更合适的器件。  

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我不必使用 OPA698。 如果您有建议、那将会很好。  设计要求为:

    当输入 VPP < 400mV 时、运算放大器为单位增益、即输出具有与输入相同的振幅。

    当输入 VPP > 400mV 时、OPAMP 处于钳位模式、即输出钳位为 400mV VPP。 此模式下接受失真、因为它仅用于电路保护。  

    3.单端输入、VPP 范围为 160mVrms 至 5.5Vrms。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、  

     很抱歉这里的响应出现了延迟。

     什么是输入频率或带宽要求? 是否可以分立输出钳位? 这可以通过设置为+/–100mV 的外部肖特基二极管来完成(考虑到二极管的正向压降,通常约为 300mV)。  

      下面是钳位到放大器电源轨的示例:  

             

     否则、如果需要集成、可能希望稍后在 ADC 上执行差分信号、并且带宽不会太高、以下选项可在+/–10V 电源下工作: INA851。

    谢谢您、
    Sima