This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:双向功率测量

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, LM5056A, INA228, INA237, INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641538/lm5056a-bidirectional-power-measurement

器件型号: LM5056A
主题中讨论的其他器件: INA228INA237、INA238、 INA740B

尊敬的团队:

我们是否可以使用 LM5056A 在电池充电和放电运行的情况下进行双向功率流测量?

如果没有、请根据以下规格选择合适的双向功率测量 IC。

  1. Vmax = 60V 至 100V
  2. IMAX = 20A(双向)
  3. I2C 通信
  4. GUI suppoet
  5. 故障引脚((OV、UV、OC,温度)
  6. 不需要辅助电源、应通过输入电压操作
  7. 电流检测=分流电阻。
  8. 温度测量

请提出解决方案。

此致

Pankaj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pankaj、

    感谢您使用 TI 论坛。 LM5056A 仅是单向的、因此不适用于您的应用。  

    以下是一些推荐的替代方案:

    • INA228 系列
      • 器件:INA228(20 位)、INA238(16 位)、INA237(16 位、INA238 的预算版本)。
      • 这些器件具有外部分流电阻器、因此您可以根据分流器调整电流范围。
      • 它们也属于汽车级 (-Q1)。
    • INA740B(16 位)
      • 这是一款集成式分流器件、因此电流范围是固定的、但符合您的要求。  

    所有这些器件都具有一个带用于测试的 GUI 的 EVM 平台和一个集成温度传感器。  

    此致、

    Mitch