This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:输出共模电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640960/amc1300-output-common-voltage

器件型号: AMC1300

 

表示 AMC1300 的共模输出电压介于 1.39V 至 1.49V 之间。

对于每个器件、该电压略有不同。

有用的信息是差分电压。 image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果我们假设 INP = INN = GND1:

    共模输出电压是 OUTP 和 OUTN 上的标称输出电压。  

    OUTP 和 OUTN 之间的差异是失调电压。