This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745A:VBUS 连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA745A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640846/ina745a-vbus-connection

器件型号: INA745A
主题中讨论的其他器件: INA745

如果我使用 PCB 迹线将 VBUS 布线到靠近负载点的位置、会出现任何问题吗?  布线可能约为 6 至 9 英寸。  这样做是为了让 INA745 在负载处而不是在本地读取电压、并在没有 PCB IR 压降的情况下计算负载的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    将 INA745A VBUS 布线到 6-9 英寸以上的负载点

    简短回答:这应该适合您的应用、同时对测量精度的影响最小。

    INA745A 上的 VBUS 引脚为 A 高阻抗电压检测输入 该路径与电流检测路径分离。 它通过内部电阻分压器和多路复用器测量相对于器件接地的总线电压[1]。 因为只有数字泄漏输入电流 ±1µA [1]、超过 6-9 英寸的布线电阻引起的压降可以忽略不计、即使对于窄布线、也是亚毫伏。 这意味着布线自己的 IR 压降不会显著破坏负载处的电压读数。

    为什么这种方法是正确的

    • VBUS 与电流路径无关。 器件架构使总线电压测量(VBUS 引脚)与电流检测 (IS+/IS-、SH+/SH-、IN+/IN-)[1][2]完全分离。 电流测量通过集成分流器保持局部状态、而只有电压感应扩展到负载、这正是您想要从功率计算中消除 PCB IR 压降的拓扑。

    • 物理接近和迹线布线不会被标记为问题。  我们已经确认、即使将 INA745A 放置在尽可能靠近 80mil 的位置来连接输出电感器也不是问题。 高阻抗输入(如 VBUS)的长检测布线比高电流路径敏感得多。

    • 内置滤波灵活性。 该器件特意将 SH+/SH-引脚与 IN+/IN-引脚分开、以便在较长布线上出现噪声问题时添加外部滤波[3]。 如果 6-9 英寸 VBUS 布线拾取开关噪声、您可以在 VBUS 引脚上添加简单的 RC 滤波器。

    实际建议

    来进一步细化
    指导
    引线电阻
    在±1µA µV 电流下、即使细迹线也会增加< 1 μ V 的误差、可以忽略不计
    噪声拾取
    如果可能、将 VBUS 迹线布置在接地平面上;如果您靠近高频开关节点、请考虑在 VBUS 引脚上使用一个小滤波电容器
    参考接地
    VBUS 是相对于器件接地[1]测量的、因此请确保器件 GND 和负载 GND 共用一个干净的低阻抗返回路径、以避免接地失调电压误差
    布线宽度
    无需宽功耗布线、这是一条仅检测且承载微安电流的线路

    需要注意的一件事

    由于 VBUS 是相对于 INA745A 的本地 GND 引脚[1]测量的、因此器件和负载之间的任何接地电位差都将显示为电压测量误差。 超过 6-9 英寸时、这可能比 VBUS 布线电阻本身更重要。 确保接地平面在 INA745A 接地端和负载接地端之间提供可靠的低阻抗连接。


    1. INA745A 数据表 (SBOSAC3B)
    2. E2E:INA745A — 为什么在器件内部不直接连接 IN+、IN-、SH+和 SH-?
    3. E2E:INA745 原理图检查

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是 AI 生成的响应。  TI 的某人是否检查了这个答案以确保准确性?   

    我不理解 AI 生成的响应的这一部分:

    内置滤波灵活性。 该器件特意将 SH+/SH-引脚与 IN+/IN-引脚分开、以便在较长布线上出现噪声问题时添加外部滤波[3]。 如果 6-9 英寸 VBUS 布线拾取开关噪声、您可以在 VBUS 引脚上添加简单的 RC 滤波器。

    答案末尾的其他 E2E 问题链接提供了“Error 404 not found“、因此我无法看到[3]中引用的内容。

    SH+/SH-和 IN+/IN-与 VBUS 无关。  为什么这里提到这一点?

    可以在 VBUS 上添加 RC 滤波器吗?  如果是这样、您可以推荐 RC 值吗?

    如果我在此时得到了人类的回答、而不是复制粘贴 AI 的答案、我会很感激。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    [报价 userid=“667504" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640846/ina745a-vbus-connection/6326711

    内置滤波灵活性。 该器件特意将 SH+/SH-引脚与 IN+/IN-引脚分开、以便在较长布线上出现噪声问题时添加外部滤波[3]。 如果 6-9 英寸 VBUS 布线拾取开关噪声、您可以在 VBUS 引脚上添加简单的 RC 滤波器。

    答案末尾的其他 E2E 问题链接提供了“Error 404 not found“、因此我无法看到[3]中引用的内容。

    [/报价]

    我道歉,包括[3]参考,但没有意识到它已不再可访问。 这是一个较旧的 E2E 主题、进行了原理图审阅、只是 重点介绍 了 IS+与 VBUS 的连接。

    [报价 userid=“667504" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640846/ina745a-vbus-connection/6326711

    SH+/SH-和 IN+/IN-与 VBUS 无关。  为什么这里提到这一点?

    可以在 VBUS 上添加 RC 滤波器吗?  如果是这样、您可以推荐 RC 值吗?

    [/报价]

    之所以包含该示例、只是为了强调指出、由于这些输入引脚和 VBUS 是分开的、因此可以在必要时添加额外的滤波。 在 VBUS 线路上可能存在额外噪声耦合的极端情况下(因为您以 6-9 英寸的长度运行)、可以添加对输入电流信号没有影响的滤波器。 我无法建议任何具体的值、因为这完全取决于系统及其固有噪声。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢!

    Ryan