This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:未获得正确的仿真结果

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640939/ths4561-not-getting-proper-simulation-results

器件型号: THS4561

根据应用手册、我将在 TI Tina 中使用 THS4561 进行单端到差分转换仿真。 但无法获得正确的 output.4561.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    非驱动侧没有 Rg。 您需要像这样在非驱动侧匹配 1k Ω R3。  

    增益也是 16V/V、仿真的 2Vpp 输入过大、输出将削波。 此外、非驱动侧电源之间的电阻分压器将设置直流电压、该电压也将作为该分压器与电源的直流值之间的差值而放大。 不确定这个分频器的点是什么。

    谢谢、

    Evan