This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310B:流入 IN+/IN-的静态电流

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641609/ina310b-quiescent-current-into-in-in-

器件型号: INA310B

我在某种动态配置下使用 INA310、其中检测电阻可以暂时相对于 VS 电源和 GND 悬空。 但是、当我随后在 IN+或 IN-引脚和 GND 之间连接电压表时、我在任一引脚上测量到–0.5V、表明电流从 GND 流向 IN+或 IN-引脚。 在 IN+或 IN-与 GND 之间施加电流表可确认这一点、因为这会 INA310 引脚提供~70uA 的电流。 这似乎相当奇怪、因为器件由 VS 上的+12V 供电。现在流入 INA310 的电流意味着在器件内必须存在负电压才能支持这一点。 这是正确的,为什么存在,还是这种现象有另一个原因?

此致、

Cees van Teylingen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有非常宽的共模输入电压范围。 这是通过从输入引脚为部分输入电路供电来实现的。 请参阅数据表中的图 6-13…6-17 以了解输入的行为方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cees:  

    您测量的–0.5V 和~μ A 70µA 电流是由 INA310 输入级的内部 ESD 保护钳位二极管引起的、而不是由内部负电压轨或电荷泵引起。

    当感应电阻器悬空(将 IN+和 IN-与任何定义的共模基准断开)时、输入引脚不再保持在其正常工作范围内。 内部 ESD 保护二极管开始正向传导(从 GND 到引脚)、将悬空引脚拉至低于接地电平的大约一个二极管压降(–0.5V 与硅二极管正向电压对齐)。

    您的测量设置(在悬空引脚和 GND 之间连接电压表或电流表)实际上提供了可让钳位二极管导通的电流路径。 在实际电路中,如果引脚真正悬空且没有接地路径,则电流可能更低,或行为不同 — 但只要存在任何接地路径,钳位就会导通。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我敢不同意。 图中显示了施加的 Vsense 产生的偏置电流。 在本例中、Vsense 为 0v (in+/in-)、通过安培计短接至 GND。 此外、在我的例子中、这种情况下、电流同时流入 IN+和 IN-引脚、而在图中、偏置电流的方向与引脚的功能有关。 若要使电流从 GND 流入器件、需要某处的内部负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cees:

    您是对的。 图表显示、器件上电且无 Vsense 时、IB 为~20uA。  

    当引脚悬空时、内部的 ESD 二极管会导致此电流从 GND 流入引脚。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    那么、您能给我解释一下 ESD 二极管连接的哪一条、允许电流从 GND 流入器件吗? 因为这基本上是我问题的本质。 我的理解是、这个酒吧因此必须具有相对于 GND 的负电压才能使电流流动、那么这个负电压的来源/用途是什么?

    最好的、Cees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cees:

    INA310 具有内部电荷泵。 如果 IB = 0、我们可以从下图中看到、我们预计输入引脚上的 Vcm 为–10V。  

    当器件上电时、它将寻求拉取输入偏置电流。 如果它无法从任何地方获得电流、那么我们将在输出端看到–10V 电压。 如果到 GND 有任何路径可以从中拉取电流、则器件会通过任何路径拉取电流。 在本例中、看起来必须有某种 FET 或二极管、为拉电流提供路径。 如果我们假设最大 IB 为 30uA *两个输入引脚、则可以得到 60uA、这是您看到的结果。 二极管两端的偏置电压将提供 0.5V。

    此致、

    Holly