This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25785EVM-DOC-CERT:将仿真模型下载到 Emagtech SPICE

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634521/bq25785evm-doc-cert-downloading-simulation-model-to-emagtech-spice

器件型号:BQ25785EVM-DOC-CERT
《Thread: OPA320》中讨论的其他器件

尝试将 OPA320 SPICE 文件下载到 Emagtech B2.Spice A/D  

抱歉、错误的器件型号。

B2.Spice 具有“通过文本文件创建设备模型“。  在我重命名.txt 之前、TI 网站(随附)上的 OPAx320-Q1.LIB 文件将不会被识别。  然后被 Emagtech 接受,我可以填写 4 个参数并检查确定。  然后、它会暂停 10 秒并闭合、而不会将 OPA320 加载为器件。 “你怎么来了?“

Larry

larry@capsense.com

OPAx320-Q1-LIB 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用随附的 OPA320 网表。  确保 OPA320 符号引脚名称对应于以下内容: .SUBCKT OPAx320 IN+ IN- VCC VEE OUT  

    e2e.ti.com/.../OPAx320.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次答复已经有三周时间了。  因此、我 现在将关闭该主题。