This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:用于控制 I_CC 的 V_DAC 的电阻分压器电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632019/lmh13000-resistor-divider-circuit-for-controlling-v_dac-of-i_cc

器件型号: LMH13000

您好:

我打算通过改变 RBIAS 引脚上的电压来控制 LMH13000 的 I_CC、如数据表图 6-1 所示。 ×V_DAC、我打算使用 0-5V DAC 输出、根据公式 (3)、我知道 V_DAC 不能超过 0.5V。因此、我打算使用简单的分压器电路将 DAC 输出降低 0.1 μ F。

我的问题是、这种情况下是否可能使用分压器? 我想了解 R_FIXED 和 RBIAS 内部的等效电阻(如果有)是否会影响电阻比(使用分压器的低侧电阻器形成并联电阻)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:

    是的、可以按如下所示完成、并根据所需的电流范围、您可以调整 Rfixed、R2 和 R3 电阻器。

    此处 ICC = 200*(0.5-V1)/Rfixed

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:  

    感谢您的确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 我现在将关闭该主题。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:  

    我假设上面您的 ICC 公式是近似计算。

    ICC 公式、RBIAS 引脚内有一个 0.5V 内部电压源。 RBIAS 引脚提供的电流以 X200 增益馈送到 IOUT 引脚。 因此、实际上、由于来自 RBIAS 引脚流入 R2 的额外电流、上面的 V1 将略高于 5 * R2 /(R2 + R3)。 25k 大电阻器会使影响很小。

    我的理解是否正确?

    一些 DAC(例如 TI 的 DAC)在上电期间和在软件对 DAC 编程之前具有高阻抗输出。 如果没有 R2 电阻器、DAC 直接通过 25k 电阻器馈送 RBIAS(如数据表所示)、在两种情况下 当 PD 引脚被置为有效或取消置位时、LMH13000 是否可以在引导期间在 RBIAS 引脚上承受短时间高阻抗?  

    此致、

    Satish