This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:输入引脚 INP 和放大器 INN 上的 ESD 二极管要求

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639092/amc3330-esd-diode-requirement-on-input-pins-inp-inn

器件型号: AMC3330

您好、

在我的设计中、我们使用的是 AMC3330DWE 放大器、您能否建议在输入引脚 INP 和 INN 连接上使用 ESD 二极管。 下图 ESD 二极管连接正常吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    我会尽量不使用 ESD 二极管、因为它们可能会导致测量错误。  您预计会发生什么样的 ESD 事件。  您可以使用输入滤波电阻器来通过限制电流来帮助保护输入。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、
    请建议使用 ESD 或肖特基或串联 R 来保护 AMC3330DWE 放大器的输入引脚 INP 和 INN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    请查看这个 E2E。

    AMC3330:AMC3330 的输入保护电路 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢您的支持、

    您能否建议在 FB(铁氧体磁珠)之前或串联电阻之后放置保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    我认为这两种都应该没问题。

    谢谢