This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2331:INA2331AIPWRG4 的备选器件

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642689/ina2331-alternate-part-for-ina2331aipwrg4

器件型号: INA2331

传统设计 采用 INA2331AIPWRG4。 由于此部件现在已过时、我们正在检查是否存在直接替换。 我们选择了 INA2331AIPWR.B 作为替代器件。  

两者在技术上都相同、但后缀 PWRG4 和 PWR.B 之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandhini、

    G4 后缀过去表示器件为“绿色“或“无铅“、但现在所有器件均遵循相同标准。 仍然区分的原因是这样客户可以继续拥有一致的可订购器件型号、但 INA2331AIPWR 和 INA2331AIPWRG4 之间没有区别。 此 页面上有更多信息。  

    具有“B"后“后缀的替代器件型号可导入中国、不会因专业化的制造流程而对未来造成潜在的关税影响。 此处提供了有关导入详细信息的更多信息

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细回答。  如果我使用 没有任何后缀的 INA2331AIPWR、而不是选择具有专门制造流程的 INA2331AIPWR、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandhini、

    如果零件号没有.A 后缀、则意味着该 流程 并非完全在美国、因此无法保证其在不影响关税的情况下进口到美国。 如果它没有.B 后缀,那么就不能保证它可以在不影响关税的情况下进口到中国。 实际器件及其性能是相同的。

    此致、

    Taylor Allan