This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA205:–55°C 工作温度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642709/opa205--55c-operation

器件型号: OPA205

大多数新型运算放大器似乎具有–40°C 的低温限值。 我喜欢 OPA205、但工作温度范围为–40°C 至 150°C。 是否有任何较新的运算放大器具有–55°C 至至少+90°C 的工作温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于–55°C 的工作温度范围、您需要查看我们的高可靠性器件。 在 TI.com 上、您可以根据应用需求按高温范围以及其他各种规格进行筛选。  是已经筛选过的温度范围的链接。

    这里有几个选项、EP 分别是 OPA991-OPA211 和 EP 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉