This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:针对 1ns 脉冲检测器的建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642980/opa858-recommendation-for-1ns-pulse-detector

器件型号: OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA855

您好:

我们正在为客户设计激光脉冲检测器。 客户希望检测 1ns 激光脉冲并将锁存 CMOS 中断设置为 CPU。 客户已经有光电二极管模块、但其内部电容为 700pF。  

对于 700pF 光电二极管和 1ns 脉冲检测、您是否有任何建议? 客户只想了解来自激光脉冲检测的锁存中断。  

如果使用 700pF PD 进行单脉冲检测很困难、是否有解决方案可以检测 100 个重复的 1ns 脉冲?

由于 PCB 面积有限、因此首选紧凑型解决方案。

我们知道、选择内部电容低得多(例如<10pF)的光电二极管将使解决方案更加容易。 客户仍想了解、如果此应用中可以使用现有的 700pF 光电二极管、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 1ns 脉冲、所需带宽的良好估算值为 0.35/1ns = 350MHz。

    对于 OPA858 或 OPA855 和 700pF CPD、带宽将仅约为 10 –35MHz 且增益小于 10k Ω。 我建议使用该计算器估算 光电二极管电容和几个 TI 器件的带宽/增益要求:  

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_Bode_5F00_Analysis_5F00_With_5F00_Devices.xlsx

    您对增益和输入电流有何要求? 这些信息将帮助我们确定解决方案。  

    另一种选择是自举光电二极管、以降低其电容。 具有 JFET 或缓冲器可保持光电二极管上较小的恒定电压、这将降低其总电容。  

    您可以查看此主题、了解有关其设计的示例讨论:  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980967/opa656 

    不过、这在 OPA858 等器件的布局中可能很棘手。

    谢谢、

    Evan