This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TI 运算放大器建议+设计审查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642783/tlv9001-ti-op-amp-recommendation-design-review

器件型号: TLV9001

您好、

出于供应链的原因、我们希望实现 TI 器件的标准化。 对于此应用、我们最初考虑使用 TLV9001(成本相对较低)、但不确定、因为输入信号与线圈存在差分、与模拟设计相比、我们在数字和嵌入方面拥有更多的经验。

您能推荐一个合适的  低成本 TI 运算放大器 (3V3 单电源)作为此应用的直接(或接近直接替换器件? 鉴于产量高、成本是一个关键的考虑因素、但可靠性显然更重要、我们不确定(因为放大器输入来自线圈或穿过线圈)是否需要特殊器件。

参考所附的原理图:

  • 模拟信号仅为 20Hz 至 15KHz
  • 该级的输入是 A 的差分输出 TPA2016D2RTJ 放大器由 4、2V 电源轨和驱动供电  L1 (122uH、15R)  

此外、由于 TPA2016D2RTJ(理想情况下)由 4.2V 供电、因此在该配置下、我们在运算放大器输入端应该实现的最大摆幅是多少? 我们是否应该按比例降低电压以针对运算放大器的 GND/3.3V 电源轨提供余量?  

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    根据需要 U20B 的原因、可能会节省成本。  输入和输出采用交流耦合。 这只是对 TPA2016 正确驱动的健全性检查吗?  

    如果可以接受将输入和共模范围保持在 0V 至 2.3V 范围内、一个 LMV321LV 就可以完成该任务。