This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA151EVM-CERT:INA 151 LTspice 模型

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA143, INA151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642310/ina151evm-cert-ina-151-ltspice-model

器件型号:INA151EVM-CERT
主题中讨论的其他器件: INA143INA151

您好:  

我在 Bertin Alpao 工作,设计一个可驱动 4000 多个执行器的电路板的放大级。 当前模型使用 INA143、我想使用 LTspice 来查看是否可以被 INA151 替代。 是否有现有的型号可用? (一个以.LIB 而不是像 tsc 文件那样以.TINA 结束)。

此致、

卡米尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    感谢使用 E2E! 您需要哪种 INA151 型号 (A/B/C/D)? 我可以根据您需要的增益选项发送相应的.LIB 文件。 目前网络上唯一的是 A/B/C 版本,其中 D 版本可能会在本周发布,所以如果您需要 D 版本,我可以在它准备就绪时提供。

    如果您想使用 PSpice、PSpice 版本也将很快发布、但我们不会发布 LTSpice 版本的模型。

    不能保证运行.LIB 文件将在 LTSpice 中运行,因此,如果出现任何问题,您必须联系 LTSpice 技术支持。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回答! INA151 A 和 C 模型是完美的。 通常、只要有.LIB 文件、Tina 模型就与 LTspice 兼容、但否则我将等待 PSpice 或如您所说、联系 LTspice 技术支持。 非常感谢。

    此致、

    卡米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    听起来不错,我会尽快回复 A 和 C 版本的.LIB 文件。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camille:

    以下是 INA151A 和 INA151C 的.LIB 文件。

    INA151A.LIB

    INA151C.LIB

    如果您需要其他任何信息、请告诉我!

    此致、

    Taylor Allan