This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:针对模拟音频压缩器/限制器的 TI IC 建议

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643051/vca810-ti-ic-recommendations-for-analog-audio-compressor-limiter

部件号: VCA810

您好:

我正在设计模拟音频压缩器和限制器、想知道推荐哪些 Texas Instruments IC 来实现此类功能。

我最初研究的是基于 THAT4320 的电路、但由于 TI 似乎没有提供直接等效器件、因此我正在寻找最佳的实现方案、包括在需要时可以同时使用多个 IC。

我的目标是实现模拟压缩机/限制器通常所需的功能块、包括:

  • 音频输入/输出放大器
  • 用于压缩的可变增益控制元件
  • 液位检测器(峰值或 RMS)
  • 起音/释音控制环路
  • 限制器级

关于当前可用的 TI IC 最适合实现这些功能的指导、我将不胜感激。

我特别想知道:

  1. 建议使用哪些 TI 器件来实现基于 THAT4320 的设计通常可在模拟音频压缩机/限制器中提供的核心功能?
  2. TI 是否为音频应用中的低失真电压控制增益或衰减提供合适的构建块?
  3. TI 是否提供任何模拟相关的参考设计、应用手册或示例原理图:
    • 压缩机
    • 限制器
    • AGC/ALC
    • 均方根或包络检波器

如果没有单器件等效器件、那么组合使用 2–3 IC 的解决方案是可以接受的。

感谢您的任何建议。