This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642105/tlv3501a-q1-pspice-model

器件型号: TLV3501A-Q1
主题: TLV3501 中讨论的其他器件

我使用网站中给出的 TLV3501 比较器的 PSPICE 模型在 LT SPICE 中进行仿真。 您能告诉我该模型在给出输出时是否考虑了所有误差(失调电压误差,温漂等)、还是理想模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PSpice 宏模型既不是理想的、也不是最坏的(最小值或最大值)。 相反、它们对数据表中指定的 25°C 下的典型性能进行了仿真 — 如下所示。

    因此、如果要模拟 25°C 下的最大失调电压、则需要添加一个与正输入端子串联的 5.5mV (6.5mV-1mV) 外部电压源。  当涉及温漂时、典型值+/–5uV/°C 表示一个标准偏差(或 1 Σ)、因此对于最坏情况分析、应使用 5 Σ 或+/–25uV/°C  这意味着、对于温度范围内的最坏情况仿真、应该添加  与正输入端子串联的 8mV 外部电压源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!