This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AJAN:Avs、Avs 和 Avs

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM101AJAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642184/lm101ajan--avs-avs-and-avs

器件型号: LM101AJAN

在数据表 LM101AJAN 修订版 A 的第 6 页上、“大信号(开环)电压“的列表值有三行。这三行显示的符号 是- Avs、Avs 和 Avs。  
1) 比较 LM101AJAN 的开环增益与其他运算放大器时、我使用这三行中的哪一行。

2) 我找不到 Avs、Avs 或 Avs 的定义?

3) Avs 和 Avs 告诉我什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在本数据表中、AVS 定义为大信号或开环电压增益。 其定义为峰峰值输出电压摆幅与驱动输出所需输入电压的变化之比。 可以通过将单位转换为 dB、将此规格与其他数据表中的 Aol 进行比较。

    使用以下公式可将 25V/mV 转换为 dB:A (dB)= 20 * log (AVS)。 因此、25V/mV 等于 88dB。

    是-CCS、AVS 和 AVS 的不同行定义、因为 每个规范的 AVS VO 都不同。 - AVS 和 AVS 显示了 VO 处于正电源轨或负电源轨时的开环大信号增益行为。

    数据表典型曲线中的图 7 显示了最小条件(即 25V/mV)下的电源电压与增益间的关系。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carrie、在我与客户的讨论中、您不知道这对我有多大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能帮助 Mike! 如果您有任何其他问题、请告诉我。