This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:CMRR 随频率变化

Guru**** 2916590 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741QML, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642221/lm741-cmrr-changes-with-frequency

器件型号: LM741

是否有任何图表说明了 LM741、LM741MIL 或 LM741QML 等的 CMRR 如何随频率变化? 此外、如果 LM741QML 上未涵盖 LM741 数据表中的某个参数、是否可以在将 LM741QML 与其他运算放大器进行比较时使用 LM741 数据表中的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    遗憾的是、我找不到 LM741 数据表的任何典型曲线。  商用级与军用级 LM741 器件在封装、物料清单 (BOM) 和测试方面存在差异、这些差异都可能导致规格差异、因此使用商用数据表可以大致了解运算放大器的行为、但规格可能存在差异。 是否有特定规格?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。