This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101A-N:日期代码不匹配 LM101A MD8

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643375/lm101a-n-date-code-mismatch-lm101a-md8

器件型号: LM101A-N

需要日期代码解码详细信息:

材料:LM101A MD8

COC 上的生产日期代码: 2536+5

Waffle 上的生产日期代码:59A53C1

如何解码C.pdf 的日期代码 59A53C1.LM101A C 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    代码 59A53CI 是器件的批次跟踪代码。 “5"表示“表示 2025 年、“9"表示“表示它在 9 月 (9) 创建的月份。 其余字符用于器件制造/组装的内部跟踪。

    从生产日期代码“COC"上“上可以看出、这是匹配的、因为 2536 对应于 2025 年的第 36 周、即 9 月的第一周。 “+5"表示“表示这是该周建造的第 5 个地段。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉