This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:器件会变得非常热

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642916/tas5805m-device-gets-very-hot

器件型号: TAS5805M

播放音频时、即使没有连接扬声器、设备温度也会上升至 127°C。 PVDD = 24V。 当 PDN = LOW 时 、温度正常。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    在原理图中、用于输出滤波的铁氧体磁珠 (L500/L501/L502/L503 - BLM18AG601SN1D) 的额定电流为 500mA、这可能是导致热问题的原因、具体取决于扬声器负载阻抗、后者会改变峰值电流。 如果铁氧体磁珠过驱、则其实际阻抗会降低、放大器直接暴露在滤波器的电容中。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Isaac、您对我可以使用的铁氧体磁珠有什么建议吗? 我们使用 8W/8 Ω 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    我用部件 HI1812V10R-10 (8A) 替换了铁氧体、但仍然变热(高达 100 摄氏度)。  

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    我建议 查看 TAS5805M 的热设计注意事项以及 LC 滤波器设计应用报告。 通常、铁氧体磁珠会导致高频电流通过负载 、从而导致热性能变差、而 LC 滤波器允许开关电流在滤波器中流动、而不是在负载中流动、从而实现更好的热性能。 数据表中还提供了经过优化可提高热性能的 PCB 布局指南。

    此致、

    Isaac