请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: INA240
您好:
我想进行可以测量瞬态电流并将 70-210V 电压提升至 50mA 的设置、时间范围为几 ms 至 ns。
请推荐合适的部件。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: INA240
您好:
我想进行可以测量瞬态电流并将 70-210V 电压提升至 50mA 的设置、时间范围为几 ms 至 ns。
请推荐合适的部件。
谢谢
您好:
我们所有基于分流器的器件都不能承受高达 210V 的正常运行电压、因此建议您研究 TI 提供的隔离式放大器。 以下链接指向我们所有用于电流检测的隔离式放大器列表: https://www.ti.com/product-category/isolation/isolated-amplifiers/products.html#1694=Current%20sensing&
如果您更愿意在通信线路中使用我们的其中一款具有隔离功能的数字器件、我们也可以提供相应的选项。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
Levi DV