This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:OP27AJ 最大功率耗散

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643196/op27-op27aj-maximum-power-dissipation

部件号: OP27

比如 OP27 数据表的修订版 H、 我正在尝试找到 OP27AJ 的最大额定功率(TO-99 情况)、但找不到。 我在数据表的第 4 页(表 1)上找到了组件“功耗“数据,在数据表的第 7 页上找到了“热阻“数据,但我找不到器件的最大功耗,你能帮忙吗? 以防您需要了解。 我的应用中的负载电阻为 2K、其最大输出电压为 5VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想您可能会查看另一个数据表、因为 TI 数据表 的最新版本为修订版 E

    对于 采用陶瓷 DIP 封装的 OP27AJGB、最大额定功率为 1050mW。

    此致、

    Alex Curtis