This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AJAN:如何处理引脚 8。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM101AJAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1642198/lm101ajan-what-to-do-with-pin-8

器件型号: LM101AJAN

我的应用将放大 0 至 3.4 伏乘以 1.5 至 2.5 的直流电。 在当前设计中、引脚 8 未在内部连接到任何其他引脚。 在 LM101AJAN 上、引脚 8 在内部连接到引脚 1、因此我不能将其连接到–12V。 那么、如何处理它、 让它浮动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我建议在引脚 1 和引脚 8 之间连接一个 30pF 电容器、如下所示。 这会将运算放大器置于建议的配置中、并有助于提高稳定性。

    此致、
    嘉莉