This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376-Q1:需要有关 RC 电路的详细信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1639344/opa2376-q1-need-details-on-rc-circuit

器件型号: OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS8327

看一下应用电路数据表上的图 27、 我的问题是 RC 网络的用途是什么? 它设计用于驱动高容性负载吗?

我计划在传感器输入路径上使用此运算放大器作为电压跟随器、以便该跟随器提供低输出阻抗、从而轻松驱动 ADC 输入。 我的 ADC 输入采样电容为 5.5pF。

您是否有类似的具有 6 个通道的运算放大器?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H、

    图 27? 我找不到。  

    您的意思是 8-3? 该电容器允许在保持电压的同时提供 ADC 开关电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 数据表解释了输入电容和电阻的原因。  

    模拟输入当转换器进入保持模式时、+IN 和–IN 输入之间的电压差在内部电容器阵列上捕获。 IN 输入端的电压限制在 AGND–0.2V 和 AGND + 0.2V 之间、从而允许输入抑制+IN 和–IN 输入端共用的小信号。 IN 输入的范围为–0.2V 至 VREF + 0.2V。输入范围 (+IN–(–IN)) 限制为 0V 至 VREF。 流经模拟输入的(峰值)输入电流取决于多个因素:采样率、输入电压和源阻抗。 在采样期间、进入 ADS8327/28 的电流为内部电容器阵列充电。 在该电容充满电后、没有进一步的输入电流。 模拟输入电压源必须能够在最短采集时间 (238ns) 内将输入电容 (45 pF) 充电至 16 位建立电平。 当 GΩ 器进入保持模式时、输入阻抗大于 1M Ω。

    C1 有助于尽可能快地为内部 40pF 电容充电。   

    R1 和 C1 将降低信号带宽。 这可能是、也可能不是问题。

    R1 和 C1 影响稳定时间。  这可能是、也可能不是问题。

    如果需要最高速度、建议使用 ADS 数据表中的前置放大器和 R、C。