This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:THS45521/2 详细功能图 — 输入阻抗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643527/ths4552-ths45521-2-detailed-functional-diagram---input-impedance

器件型号: THS4552
主题中讨论的其他器件: THS4551

在查看 THS4552 的文档时、我发现差分输入阻抗指定为 100kW||1.2pF(SBOS831B pg 10)。  功能方框图 (SBOS831B pg 27) 不提供输入电路的详细信息、以便全面了解输入特性(差分和单端基准)。  能否提供 THS4552 的更详细图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    很多细节都是专有的。 但是、输入级应如该图所示。 基本上、它就像运算放大器的差分对、只是两个桥臂都引出至后续增益级、从而实现差分功能。  

    数据表中的 100k Ω|| 1.2pF 差分阻抗是上述 Q1 和 Q2 晶体管的输入之间的有效高阻抗。 其中电容是基极 — 发射极电容和晶体管的其他寄生效应。  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、这对您有所帮助。  在发射极耦合配置中、我预计 Q1 和 Q2 的基极连接之间的差分阻抗明显高于 100k、其中电流源连接到发射极、但我现在更好地了解 THS4551 的运行情况。  非常感谢您的及时答复。