This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128UA 后期批处理代码的测量问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643376/ina128-measurement-issue-with-later-batch-codes-of-ina128ua

器件型号: INA128

您好、自 15 年以来、我们的产品采用了使用您的 INA128UA 放大器的相同电路设计。 最近、我们发现 INA128UA 批次 54CDGL(2025 年 4 月)和 47C161(2024 年 7 月)的测量问题。 当仅将同一 PCBA 的放大器更改为早期版本的放大器(如批量 48DDVX(2014 年 8 月)) 时、问题正在得到解决。 也可以使用来自 26C8ZZ 批次的具有 INA128UA 的 PCBA。 您是否收到过有关后续批次的任何类似反馈? 由于这是一个重大变化、是否可以从 PCN 编号 20220802000.1(2022年8月03日)之前的时间找到您的批次?

提前感谢您的支持

此致

Jörgen Linn é r / Andritz Sweden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jörgen

    感谢使用 E2E! 您能否提供有关您看到的问题的详细信息以及原理图? 从 PCN 之前/之后的分析来看、 唯一降级的规格 是压摆率、此时压摆率从 4V/us 降至 1.2V/us。 这种差异显示 下面的数据表中。 请注意、CSO:FRE 标签应显示 CSO:TID、数据表当前正在进行相应更新。 此外、一些其他规格、即使经过改进、如果将放大器用作限制因素(例如 BW)、也可能会导致问题、因此可以根据进一步分析来解决该问题。

    我将研究我们是否能够专门提供 PCN 之前的批次、如果有这些信息、我将尽快通知您。

    此致、

    Taylor Allan