This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:用于压电式传感器的两级负载放大器:第二级增益在较高放大时发生击穿

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643404/opa140-two-stage-carge-amplifier-for-piezoelectric-sensor-second-stage-gain-breaks-down-at-higher-amplification

部件号: OPA140
Thread 中讨论的其他器件: OPA2828

尊敬的专家:

您能为下面的查询提供帮助吗?

我必须为压电式传感器设计一个电荷放大器。 传感器容量在 30 到 50 pC 之间、放大应至少为 40 dB (100)、带宽应在 1 Hz 到 300 kHz 之间。 信号可以是正 电压或负电压、这需要正电压和负电压电源电压、分别在+/–5V 和+/–7V 电压下工作。 之所以选择 OPAx140、是因为该器件具有低噪声、低输入电流并采用具有 4 个放大器的 IC 封装、因为多线程传感器的电路板将采用小尺寸设计。 下图中的电路是设计的电路。 T 网络为 R.2、R.3、R.4、用于获得 R.Eq 的等效较高电阻。

circuit_x20.jpg

bode_x20.jpg

R.Eq:{R.2*R.3}/R.4+R.2+R.3 = 30427.8 Mohm

F.1=1/{2*pi*C.Hz*R.eq}=0.1046 f1 赫兹

F.2= 1/{2*pi*C.s1*R.1}=795.7747 kHz

增益={C.R.7/C.s1}*{f17+R.8}/R.7}= 21 = 26.44dB

F.1_sim = 104Hz

F.2_sim = 403kHz

Gain_sim = 26.44dB

我希望 f1 保持高电平(相当于 C.s1)、以便传感器电容的变化 C. s1 和寄生电容不会对预期增益产生太大影响。 增益应由第二级提供。 但在高于 20 的位置增加 R.7 和 R.8 之间的因子会导致增益击穿。

circu_x20+.jpg

bode_x20+.jpg

改变 R.7 和 R.8 的维度没有任何帮助。 我想知道为什么会发生这种情况,如果有一种方法在这个星座中获得更高的增益,而不降低 f1 ,这将是最后的手段。 另外、还应该了解我对 OPAx140 的推理和选择在给定要求下是否有效、以及计算值与仿真值 f.2 之间的差异是否由于放大器的非理想行为而导致。 我还使用 PSpice for TI 对电路进行了仿真(其中还从中获得了 OPAx140 的库文件)、结果相同(仿真在更高增益下崩溃)。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    附件未正确连接。  我想我真的需要看到他们发表评论。  您可以在 zip 文件中发布附件吗?  正确的方法是:

    1. 按“Insert > image video file“
    2. 点击“file/url“下方的“上传“按钮。
    3. 导航至您的文件、然后按“ok“按钮

    很抱歉、我无法提供太多反馈、但确实需要原理图。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    这是附件。  

    e2e.ti.com/.../5025.attachment.zip

    感谢您查看此内容。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我完全相信我遵循了上面的注释、但第二级应该能够提供所需的增益。  第二级的增益大约为 22。  为了增加此增益、需要增大反馈电阻器 (R6)。  增加到 10.1k 会将增益提升至 101。

    但是、当增益为 101 时、它们将无法获得所需的带宽 (300kHz)。  由于 OPA140 的 GBW 为 11MHz、因此可以预期的最大频率为 11 M/101 = 101kHz。

    我建议使用 具有 45MHz GBW 的 OPA2828 来实现所需的带宽。

    此致、
    Mike