This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474A:引线 2777.78 DPPM 的共面问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643671/tlv2474a-coplanarity-issue-with-leads-2777-78-dppm

器件型号: TLV2474A

本部分有 8 个地点存在共同性问题。 WO (1036474) 数量为 960。 该部分每块板 3 个。 SO 8/(960*3)* 1,000,000 = 2777.78 DPPM

部件生产日期代码为:2308

批号 3148292TW3

如何对器件进行升级?

请提供帮助

谢谢

Jawad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您曾经购买器件的产品经销商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是从“TI“那里购买的。 那么,我与谁接触?

    请提供帮助/指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../request-form

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 马雷克:  

    谢谢

    提供的链接将我转至“联系支持“页面。 我无法访问任何“表单“进行填写!

    我尝试了所有可用的选项。

    请提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marek 为您提供的帮助和指导。 我正在努力提交故障分析申请。

    产品故障分析:CPR261146044

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!