This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002-Q1:输入变为负时的输出范围

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, AMC0311D-Q1, TLV9002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643941/tlv9002-q1-output-range-when-input-goes-negative

器件型号: TLV9002-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9002AMC0311D-Q1

您好的团队、

我的客户使用 TLV9002 将 AMC0311D-Q1 的差分输出转换为单端输出。 TLV9002-Q1 使用单轨电源。 当高压电源丢失时、AMC0311D-Q1 将输出负电压 (Vfailsafe)、我们想检查这种情况下 TLV9002 的行为和输出。 期待您的答复。 谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会显示用于测量差分电压的电路配置、但假设低输入会将输出驱动至负轨、在单电源上 TVL9002 的输出可能会降至 10mV — 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:  

    请按如下所示检查设计。 这两个点是以接地为基准的正电压、但差分输入为–2.5V 负电压(AMC 器件失效防护输出)

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 AMC0311D-Q1 失效防护电压的极性、TLV9002 的输出将被驱动到任一电源轨的 10-20mV 范围内 — 请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../TLV9002-Diff-Amp.TSC